This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2043A:TPS2043A 可用性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2043A, TPS2043B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708017/tps2043a-tps2043a-availability

器件型号:TPS2043A
主题中讨论的其他器件: TPS2043B

TPS2043A 和 TPS2043B 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、灰色、

    这两个器件具有相同的功能。 差异是一些参数、例如 RDS_ON、典型 上升时间和电流限制变化等。 B 版本比 A 版本具有更好的性能。 有关详细信息、请参阅数据表。

    总之、不建议在新设计中使用 A 版本、请改用 B 版本。

    此致、

    Bob