This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:启动时连接 RS232侧时出现加热问题。

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705802/max3232-heating-problem-with-rs232-side-connected-at-startup

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: MAX232

您好:

我们在项目中使用了一些 MAX3232、我们使用的元件与数据表图中显示的建议元件类似、 如果为 MAX232供电并将其连接到 RS232器件、系统工作正常、我们将使用 T2和 R2通道(7、8、9和10引脚)。 电源电流约为0.5mA、一切正常、但如果我们连接 RS232器件并为其供电、则最大功率为3232、电源电流约为400mA、不起作用。

仅当我们首次为 MAX3232供电并连接到 RS232后、系统才会工作。

我们尝试将未使用的通道输入(11和13引脚)连接到接地或 VCC、如数据表中所述、但无法正常工作。 我们尝试使用一些不同的 MAX3232单元。

¿问题出在哪里?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    很遗憾听到 MAX3232出现问题。 您能否 提供 有关电源设计的更多信息? MAX3232和 RS232设备是否有两个电源? 电源是否有任何电流限制? 当您观察到400mA 时、 MAX3232和 RS232器件的总功率是多少? 当电流为400mA 时、电源的电压电平是多少? 当您在  连接了 MAX3232和 RS232设备的情况下打开系统电源时、针脚7、8、9、10的状态是什么?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao:

    我们有一个用于 MAX3232的电源、还有一个 Atmega MCU (线性稳压器)、我们还尝试使用实验室电源为其供电、以解决电源问题。 RS232器件由另一个电源供电、RS232器件、MAX3232和 MCU 之间采用公共接地。 我们使用不同的 RS232设备进行了测试。

    如果我们为具有 RS232连接电流的 MAX3232和 MCU 供电、则在5V 电压下电流达到460mA (MCU 和 MAX3232)、无法正常工作。

    如果在断开 RS232的情况下为 MAX3232和 MCU 供电、电流达到约45mA、则在为 MCU+MAX3232加电后、我们连接 RS232器件、并将电流保持在45mA (工作正常)

    我们还使用具有相同结果的 MAX3232至 MCU TTL 连接进行测试。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    我假设引脚10 (DIN2)和引脚9 (ROUT2)被连接至 MCU。 引脚7 (DOUT2)和引脚8 (RIN2)的负载是多少? 当功耗为460mA 时、这4个引脚的状态是什么? 您还能检查 V+(引脚2)和 V-(引脚6)的电压电平吗? 在正常运行中、V+大约为5.4V、V-为-5.4V。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好:

    是的、引脚9和10连接到 MCU (TTL 侧)、而7和8 (RS232侧)连接到 RS232 laptot 计算机端口  

    当功耗为460mA 时、每个引脚的 I Attach 电压电平:

    PIN2.      4.1V

    引脚6      2.5V

    PIN7.      2.9V

    引脚8      2.2V

    引脚9      3.6V

    引脚10     4.2V

    当系统工作正常且待机模式下的功耗为50mA (MCU+MAX3232)时 、我会连接每个引脚的电压电平:

    PIN2.      9.5伏

    引脚6      -9.1v

    PIN7.      -8.5v

    引脚8      -8.5v

    引脚9      5V

    引脚10     5V

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    感谢您的测量。 您能否告知引脚9和引脚10的 MCU 侧是否都具有上拉电阻器? 如果是、它们是内部还是外部的? 如果您不介意、可以告诉我 MCU 的数据表吗? 当 MAX3232与 MCU 连接时、它会创建某种正反馈环路、该环路会消耗大量功率并阻止 MAX3232输出达到正确的电压电平。 您可以进行一些实验来进一步解决问题。 1)为 MCU+MAX3232加电时引脚7和 PIN8未相互连接、或保持悬空;2)执行与1)仅将引脚9连接到 MCU 相同的测试;3)执行与1)仅将引脚10连接到 MCU 相同的测试。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好:

    我们在 TTL 侧断开(引脚9和10)的情况下进行测试、然后为 MAX3232和 MCU 供电:不工作、功耗为450mA

    我们使用除 RS232输入连接(PIN8)外的所有连接进行测试:功耗正常、约为50mA (MAX3232+MCU)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您是否有从 Vcc 到接地的去耦电容器、有多少、在哪里以及这些值是什么?

    什么是 Rin 连接? 是拉高还是拉低? 默认情况下、该引脚在内部偏置为接地。 您可以尝试将 Rin 设置为高电平吗? 根据您的描述、异常电源可能不是来自 MCU 和 MAX3232之间的交互(至少来自 TTL 端)。  

    您是否有任何原理图? 如果是、将会有所帮助。 我绘制了一个简化图。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao:

    最后、我们尝试将 MAX3232更改为另一个 MAX3232基准(MAX32322CSE+T)、现在它运行良好、工作完美无缺(我们不知道原因、因为两个基准都是等效的、但使用此基准可以正常工作)

    问题迎刃而解!

    感谢您的关注 Hao。

    此致。