This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:使系统检测负载电流的方法

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS254900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707655/tps2549-q1-ways-to-make-system-detect-the-load-current

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS254900-Q1

[ TPS2549-Q1 ] 系统检测负载电流的方法

您好!

我的客户正在寻找一种方法、让他们的系统能够检测到负载消耗了多少电流。 你有什么想法吗?

TPS2549-Q1具有内部电流感应和 CS 引脚作为其指示器。 此功能非常有用、可用于监控负载电流、 客户可以防止在 电源轨上使用感应电阻器。


谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenichiro San、
    也许可使用一个高阻抗缓冲器来监视 ILIM_HI 引脚上的电压。 它应与负载电流成正比。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您分享您的想法。

    我了解到 ILIM_LO 和 ILIM_HI 引脚仅用于设置其阈值、不会响应其负载电流。 您以前试过吗?

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichiro San、

    与其他一些团队成员讨论后、与其他器件相比、TPS2549-Q1上的 ILIM_LO 和 ILIM_HI 引脚的工作方式略有不同。 我建议监测 ILIM_HI 引脚上的电压将不起作用。

    我们有一个类似的 BC1.2控制 器 TPS254900-Q1、它有一个 IMON 引脚输出、可用于监控负载电流。  TPS2549-Q1和 TPS254900-Q1之间的主要差异:

    TPS254900-Q1:添加了 VBAT 短路保护。 删除了 DCP (在无 USB2.0数据的情况下充电)模式。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的澄清。 这 与我的理解相同。
    让我与我的客户讨论一下。

    谢谢、
    Ken