This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:USB3.0的 ESD

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708093/tpd6e05u06-esd-for-usb3-0

器件型号:TPD6E05U06
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

您好!

我将 TPD6E05U06 RVZ 用作 TUSB8041器件的 USB 3.0 ESD。

根据数据表、NC 引脚可以悬空或连接到 GND。 在我的设计中、NC 引脚焊接在信号布线上。 这是否安全,或者我是否应该修改 PCB 以便阻焊层覆盖 NC 引脚面积?

此外、为了减少差分对之间的串扰、SS 信号的最佳引脚分配是什么?

此外、数据表还包含 HDMI 应用的眼图。 我可以在 USB3.0应用程序上获得 EVE 模式吗?

此致、

HeungJun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、可以将 NC 引脚焊接到信号布线以优化布局。
    我将看到我们是否有 USB3.0眼图、但 HDMI2.0眼图显示我们不会影响比 USB3.0更快的信号速度、因此眼图自然会更好。
    此致、
    Cameron