This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:来自 MPI-DSI 命令模式的[NeedHelp]转换器 IC 芯片组->LVDS

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708095/sn65dsi83-needhelp-converter-ic-chipset-from-mpi-dsi-command-mode---lvds

器件型号:SN65DSI83

尊敬的 TI 支持者:

目前、我的公司面临着我们的设计方面的一个大问题。 AP (Samsung Exynos7270)+桥 接 IC (SN65DSI83)、最近我从 Samsung 收到意外信息、表明 Exynos7270仅支持 MIPI DSI 命令模式作为输出。 但是、桥接芯片组(SN65DSI83)仅适用于 MIPI DSI 视频模式。

因此、如果大家知道任何桥接芯片组都可以在 MIPI DSI 命令模式下工作、请向我推荐。 非常感谢 您的提议。  

非常感谢、祝您愉快!

BRS、

PhA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PhA:

    遗憾的是、我们没有支持命令模式的 DSI 桥接器。

    此致、
    I.K.