This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:此器件能否接收与 SSCG 相对应的兼容 DS90C383B 发出的信号?

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C383B, SN75LVDS82, DS90CF384, DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706240/sn75lvds82-can-this-device-receive-the-signal-from-the-compatible-ds90c383b-corresponding-to-sscg

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件:DS90C383BDS90CF384DS90CR286A

当通过 SN75 LVDS 82接收时、是否有可能无法正常接收来自具有 SSCG CLK 的 DS90C383B 的信号?
无法判断 SSCG 是否可以与 SN75 LVDS 82通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shigekazu - San、

    我们将对此进行检查、下周初再见。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shigekazu - San、

    很抱歉耽误你的时间、我还在研究这个问题。 自从器件于22年前发布以来,查找此信息有点困难,但本周我将为您提供一个答案/解决方案。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shigekazu - San、

    我无法找到有关 SN75LVDS82 PLL 架构的任何信息、因此我无法评论它是否接受扩频时钟。

    但是、所有第1代 DS90解串器都具有相同的 PLL 架构、支持扩频时钟。 因此、我建议使用 DS90CR286A 或 DS90CF384、而不是 SL75LVDS82。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我想摘录问题的原因,但自己将问题缩小。

    此外、我将通知您、我们正在使用我检查的电路图中推荐的组合。