This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:能否#39;t connect with PC、BIOS 或 EEPROM issue,?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706792/xio2001-can-t-connect-with-pc-bios-or-eeprom-issue

器件型号:XIO2001

你(们)好  

 XIO2001有时会在 BIOS 步骤中停止我们的系统。  有人推荐吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否尝试更新 PC 驱动程序?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:
    感谢你的答复。 我测得的 refclkp/n p-p 值为1.57V。 器件是否损坏? 因为该值超出了规格... 任何要确认的路径。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

      系统停止已消失, 我刚刚将 Bois 中的 PCIe MAX 速度从 自动更改为第1代。 但我没有找到根本原因。您能给我解释一下吗? 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../mute