This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:关于中心选项卡的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707730/dp83848i-question-about-center-tab

器件型号:DP83848I

你(们)好

我对 DP83848I 的中心选项卡有几个问题。

1.如果没有中心选项卡,预期会出现什么问题?(例如 防噪性能、不良波形或错误率等)

2.如果在数据线上拉和中间选项卡中使用不同的源,预期的影响是什么?

当使用不同的源时、误差率和响应时间得到了改善。 它是否与源相关?

3.中心凸片处的电容器是否连接到 GND 以消除直流?

如果正确、移除电容器后、变压器是否可以达到直流电压饱和?

您能用一些示例进行解释吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    DP83848I 需要将中心抽头连接到 VDD。 它是一种电流模式线路驱动器、如果没有它、驱动器将无法正常工作。
    您将看到波形失真。

    如果源不同、则没关系。 电压仍需要为3.3V。

    接地电容用于去耦。 它有助于改善噪声滤波。