This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:USB-IF 接收器连接失败尝试。SRC DRP 测试&放大器;TD 4.3.4接收器连接尝试。SNK DRP 测试

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707939/tusb320lai-failing-usb-if-sink-connect-try-src-drp-test-td-4-3-4-sink-connect-try-snk-drp-test

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

我将 TUSB320LAI 配置为 GPIO 器件、方法是将 ADDR 引脚悬空并将端口和 EN 引脚连接到 GND。

在进行 USB-IF 合规性测试时、我们未通过测试、出现以下错误:

从 Teledyne 测试套件:

TD 4.3.3灌电流连接尝试 SRC DRP 测试 失败 Put 不会转换为 attached.SNK。
TD 4.3.4灌电流连接尝试。SNK DRP 测试 失败 在该测试期间、Put 不会继续在 CC 引脚上提供 Rd。
Put 支持 USB 2.0 - Step20-26 失败 Put 不会转换为 attached.SNK。
Put 支持 USB 2.0 - Step27-32 失败 Put 不会转换为 attached.SNK。

通过 Ellisys 测试集:

TD/4.3.4灌电流连接尝试 SNK DRP -测试上行端口

通过

开关项

Put 必须不断通告 Rd 端接

通过

开关项

Put 必须通告两个 RD 端接

通过

输入 AttachWait.SRC

Put 必须持续广播 Rd 端接100ms

失败

输入 try.snk

Put 必须持续广播 Rd 端接150ms

失败

输入 TryWait.SRC

Put 必须持续广播 Rd 端接100ms

通过

输入 TryWait.SRC

Put 必须通告两个 RD 端接

通过

应用 VBUS

Put 必须不断通告 Rd 端接

失败

应用 VBUS

Put 灌电流必须不超过100mA (实际为226-mA)

通过

应用 VBUS

PLOT_R 不得提供 Vconn 源(测得的0V)

通过

移除 VBUS

Put 一定不能作为 VBUS 的源

通过

移除 VBUS

Put 不得拉取 Vconn (测得的电压为0V)

问题:

在该配置中、该器件是否通过 USB-IF?

是否适合  在仅 UFP 器件上运行 Try。SNK DRP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、

    TUSB320应该能够通过 USB-IF、但是对于一个只适用于 UFP 的器件、不适合运行 Try。SNK DRP。