This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:采用强制 CTLE 升压值配置的20英寸 FR4布线的经验升压值

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707856/ds125df1610-experienced-boost-value-for-20-inch-fr4-trace-in-force-ctle-boost-value-configuration

器件型号:DS125DF1610

您好!

我正在尝试为实验强制使用 CTLE BOOST 值。 对于20英寸 FR4布线上的10.3125Gbps 信号、如果其损耗为0.5dB/英寸、则总损耗约为10dB (0.5dB x 20英寸)。 DS125DF1610编程指南中最接近的值是11.17db 和5GHz、因此我可以将升压值设置为0-3-0-1? 我将从该值开始、并对其进行调优以尝试找到最佳值。

您是否可以展示一个对力 CTLE 升压值进行编程的示例流程?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    您可以使用以下通道寄存器强制设置 EQ 升压:
    1)。 首先设置覆盖位:0x2D[3]= 1'B1
    2)。 然后、您可以使用通道寄存器0x03[7:0]来设置 EQ 增强

    此致、、、Nasser