请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF1610 您好!
我正在尝试为实验强制使用 CTLE BOOST 值。 对于20英寸 FR4布线上的10.3125Gbps 信号、如果其损耗为0.5dB/英寸、则总损耗约为10dB (0.5dB x 20英寸)。 DS125DF1610编程指南中最接近的值是11.17db 和5GHz、因此我可以将升压值设置为0-3-0-1? 我将从该值开始、并对其进行调优以尝试找到最佳值。
您是否可以展示一个对力 CTLE 升压值进行编程的示例流程?
非常感谢!