This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:有关 USB 3.0摄像头的 TUSB8020B 问题

Guru**** 2588705 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706610/tusb8020b-tusb8020b-issue-about-usb-3-0-camera

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: TUSB8044

 各位专家:

   在测试 TUSB8020B 集线器期间、一些问题如下所示、

1. USB 2.0外设访问正常。

2. USB 3.0大容量存储设备访问正常,但 USB 3.0相机 acA1920-155um(Basler)访问错误。  

3.摄像头连接到另一个集线器并 级联  USB8020B 集线器、    USB8020B 集线器工作正常。

   请给我一些 建议、非常感谢 you.e2e.ti.com/.../P02_5F00_USB-3.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    您是否认为您可以为我提供一个无法正常工作的设置方框图、以便我更好地了解一切的连接方式?

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    除了方框图之外、有关级联集线器和用于测试的主机的信息也很有用。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

        该设置的方框图有什么含义? 软件还是硬件?  我已将原理图附加到文章中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方框图应类似于数据表第一页上 TUSB8044的方框图。 硬件的方框图、显示了所有集线器的连接方式、这会很有帮助。