This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:DP83TC811EVM

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707929/dp83tc811evm-dp83tc811evm

器件型号:DP83TC811EVM

Rob、您好!

我有一个非常相同的问题、Klajdi 于6月19日提出。

我们只想构建一个从4线到2线以太网(反之亦然)的转换器、以获得连接到汽车 BroadR-Reach (100Base-T1)的接口。

 根据您的答案、EVM 上的 uC 仅是对811/822寄存器进行特殊配置或读取所必需的。

OA 合规性意味着什么?

您是否从 FAE 获得了任何特别的评论?

感谢您回复答问题。

此致、Manfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manfred、

    您可以实现简单的4线至2线解决方案、我只需使用100BASE-TX PHY 对100BF-T1 PHY 进行2背对背布线即可。 我们的 PHY 具有自举功能、允许在加电时进行配置、因此无需使用微型器件。

    默认情况下、811EVM 上的微控制器不执行任何操作。 它不对任何内容进行编程,只是一个供用户通过读取和写入寄存器与 PHY 进行交互的工具。