This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:GPIO4 PWM 功能

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706829/sn65dsi86-gpio4-pwm-function

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我们想知道当 DSI86电源拉高而未配置输入或输出时 GPIO4的状态吗?

如果它是输入功能、那么 GPIO4的电压电平是多少、上拉、下拉或无下拉?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    汉普顿

    SN65DSI86 GPIO4在复位后根据 GPIO4_CTRL 位解 fualls 至一个输入。 请参阅7.5 GPIO 的 VH 和 VL 的电气特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我是说 GPIO4在复位后内部拉高、拉低还是根据 GPIO4_CTRL 位不拉、GPIO4默认为输入。?

    谢谢、

    汉普顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉普顿

    GPIO4在复位后没有拉电流、因为它是复位后的输入。