This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:为双端口 etherCAT 应用配置 DP83822

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706540/dp83822i-configure-dp83822-for-dual-port-ethercat-application

器件型号:DP83822I

尊敬的团队:

如果有任何建议、您是否会帮助检查以下双端口 etherCAT 应用的 DP83822硬件自举引脚配置并进行评论?

BTW、是否建议在此应用中启用自协商(通告模式)或 强制模式? 这适用于交流伺服驱动器终端设备。  

谢谢!

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP83822_5F00_StrapTool.xlsxHiAlex、

    请提供您计划用于评论的硬件配置。

    此外、我要附加一个基于 xls 的工具来推算电阻值。 请参阅硬件搭接工具选项卡。此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    下面是正在使用的配置。 请帮助检查这是否适合在伺服驱动应用中的2端口 etherCAT 中使用。 谢谢!

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    在下方了解它的映射方式。 我只想让您回顾一下、EtherCAT 应用需要快速链路中断。

    此致、
    GET


    在中 端口输出。 端口
    COLPHY 地址0PHY 地址为1 (默认值)
    RX_D0AN_1:1AN_1:1
    RX_D1EEE 禁用EEE 禁用
    RX_D2快速链路丢弃禁用快速链路丢弃禁用这是您想要查看的内容
    RX_D3AN_EN:0AN_EN:0
    LED_0AN_0:1AN_0:1
    CRSLED_Speed:1、LED_CFG:1LED_Speed:1、LED_CFG:1
    RX_ERRGMII_EN:0、AMDIX_EN:1RGMII_EN:0、AMDIX_EN:1
    RX_DVXI_50:0、RMII_EN:0XI_50:0、RMII_EN:0


    AN_EN:AN_1:AN_0:1:1100BA-TX、全双工