This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422 PD 3.0 PPS 功能检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705707/tusb422-tusb422-pd-3-0-pps-function-check

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TUSB322

大家好、

我的客户希望检查 TUSB422是否支持 PD3.0 PPS 功能(可编程电源)、以实现快速充电器功能。 请仔细检查此处。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中删除了"TUSB422支持所有 PD2.0和 PD 3.0消息、但 PD 3.0获取拉电流功能扩展消息"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我只能在数据表中找到它-
    尽管该字段默认为修订版2.0、但 TUSB422仍支持一些 PD 3.0功能、例如快速角色交换和分块扩展消息。

    但是、数据表仍然无法确保 TUSB422能够支持 PPS 特性(可编程电源)特性或不支持 PPS 特性。 请仔细检查。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不使用 Get Source Capabilities Extended Message、TUSB322基本上将支持所有 PPS。 您可以查看此参考设计 以了解参考设计 www.ti.com/.../tidudl7.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将与客户讨论此参考设计。