This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:MAX9940交叉参考

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707597/tpd1s414-max9940-cross-reference

器件型号:TPD1S414

您好!

我的客户正在寻找 MAX9940的交叉参考。  我推荐了 TPD1S414、因为它是我见过的最接近的解决方案。  但是、客户使用的是一个开漏单线接口、该接口由 MCU 拉低线路发出信号。  TPD1S414有一个欠压闭锁、并且它们担心这会在每次线路被拉至低电平时被触发。  您能否确认使用 TPD1S414是否存在任何问题或为 MAX9940提供替代叉号?

如果需要、我可以离线提供有关应用程序的更多详细信息。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    我们可能需要更多详细信息。 您能否告诉我们 TPD1S414如何与 MCU 连接?
    UVLO 来自 Vbus_con 引脚、它应该是功率流与信号连接。 谢谢你。

    此致、
    菲飞