This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:使用485的 A 和 B 之间的信号来驱动一个 LED。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706731/sn65hvd72-use-the-signal-between-a-and-b-of-485-to-drive-a-led

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

 我是否可以使用        SN65HVD72的 A 和 B 信号  通过   245个芯片驱动 A LED,如下图所示。它是否会影响 A 和 B?之间的信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 SN74LVC8T245不会给 RS485输出带来太大的负载。 但要使其正常工作、您需要选择电阻器(R248、R247、R253)、以使电压电平适用于 B1和 B2的 VIH 和 VIL。 根据我的理解,电路的目的是直观地指示总线上的有效 RS485信号。 如果是、由于收发器的 RX 打开、您可以使用 R (引脚1)来驱动 LED。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为  U36的 Tx 或 Rx 未连接  到端子,、但  a 和 b 信号 已连接  到 终端。现在 我想制作一个测试板 ,最后,我将应用这个方案。但我有  问题,正如您 现在看到 的、我将 a 和 b 信号转换为 TX 信号,、因此 有必要 保持不变  使用 245 芯片 驱动 LED?如果我不使用245芯片,是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个想法是在端子端使用另一个 SN65HVD72、然后通过 R 引脚驱动 LED、这可能比您当前的解决方案更简单。 如果有道理、请告诉我。
    此致、
    Hao