This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:自协商使能(数据表信息冲突)

Guru**** 2778145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707446/dp83867is-auto-negotiation-enable-conflicting-datasheet-information

器件型号:DP83867IS

如果我想通过自举启用自动协商、这应该是自举模式4吗? 根据数据表(BMCR)的表10、启用逻辑1信息输入器自动协商。 根据表6-4 (电平设置引脚)、逻辑1将映射到模式4。 令人困惑的是表6-4中的自举功能标题:"AutoNeg Disable (自动负重禁用)"。 "禁用"一词的极性与表10中的位名称("启用")相反。 因此,表10的逻辑1映射到表6-4的模式4是不清楚的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要启用自动协商、您需要设置为模式3。 这需要在引脚上进行上拉和下拉。

    您还可以仅使用上拉电阻器连接到 VDD、然后通过 MDIO/MDC 进行寄存器访问、以启用自动协商。