This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:是否需要额外的 TVS?

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707469/am26lv32e-is-additional-tvs-needed

器件型号:AM26LV32E

 团队、  

AM26LV32EIRGYR 提供了一些非常好的 ESD 规格。  我将其用于正交编码器线路接收器,IC 输入之前有许多无源组件。  我想知道是否应该将另一个器件(TVS)靠近连接器引脚、以便在瞬变进入电路板时更好地分流。  我需要能够适应至少12Mbit/s 的速率,因此线路上没有太多的额外电容。  是否有您可能建议靠近连接器引脚的 TVS 器件? 或者、这不是必需的吗?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,
    它实际上取决于您希望保护哪些类型的瞬态过压事件。 AM26LV32E 具有良好的 IEC 61000-4-2级别、但如果您需要 IEC 61000-4-5保护、则可能需要使用外部 TVS 二极管。 通常、我们建议将 TVS 放置在靠近 IC 引脚的位置、以保护 IC。 您可以将其放置在靠近连接器的位置、以实现系统级保护。 但是、请确保从连接器到 IC 的寄生电感很小、并且返回路径接地是稳定的、以减少不必要的峰值。 很抱歉、我无法在这里给出简单的答案。 如果您有兴趣、请查看我们的应用手册、了解 RS485总线保护(http://www.ti.com/lit/ug/tiduas1a/tiduas1a.pdf)和 ESD 布局(http://www.ti.com/lit/an/slva680/slva680.pdf)。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。