This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:如何更改 TX 时钟偏差和 RX 时钟偏差

Guru**** 2952570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707091/dp83867cr-how-to-change-the-tx-clock-skew-and-rx-clock-skew

器件型号:DP83867CR

大家好、

我的客户对 DP83867有疑问。 他希望更改 TX 偏斜和 RX 偏斜、如下所示。

那么、如何更改 TX 偏斜和 RX 偏斜? 它是否需要任何硬件更改? 还是只更改寄存器? 如果只更改寄存器、应更改哪个寄存器? 数据表中显示了许多寄存器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    您可以使用自举部分中的硬件自举、也可以使用寄存器0x86进行寄存器访问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    我的理解是对于硬件、为 RGMII 时钟偏差 TX[]设置 LED_2和 LED_1 (RGZ)、并为 RGMII 时钟设置 GPIO_0和 GPIO_1
    偏斜 RX[]变化、对吧?

    使用 Rhi 和 Rlo 确定模式、然后更改时钟偏斜。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    您的理解是正确的。