This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 的应用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706188/tusb4020bi-application-questions-for-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI

各位专家:

我们的客户正在 TUSB4020BI 上进行调试、他们对此器件有一些问题、并在附件中进行了总结、您能帮助回答吗? 非常感谢!

e2e.ti.com/.../TUSB4020-Issue-confirm.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:
    客户正在等待反馈、您能尽快帮助检查他们吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    所有这些问题都已单独发布在 E2E 上并已解决。

    如果客户有任何其他问题、请予以回复。

    此致、
    JMMN