This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:线性调频脉冲 K 级

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707388/tusb4020bi-chirp-k-level

器件型号:TUSB4020BI

在下游端口 、D-处的线性调频脉冲信号 仅适用于 K 电平 700mV、但应为800mV。

ís 这是一种预期行为?  还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    800mV 为标称电压、最小线性调频脉冲 K 电压(D+- D-)为-500mV、最大线性调频脉冲 K 电压为900mV、因此700mV 仍在规格限制范围内。

    谢谢
    David