This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:我们是否有超过200kV/us 的 CMTI 隔离式栅极驱动器?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706894/ucc5320-do-we-have-more-than-200kv-us-cmti-isolated-gate-driver

器件型号:UCC5320

您好!

我的客户正在制造逆变器电路、直流总线为800V、SiCFET 可能会在7ns 内打开或关闭。

它们使用的 SI827X 的 CMTI 典型值为350kV/us、最小值为200kV/us。

UCC5320典型 CMTI 为120kV/us、最小100kV/us、这在客户的应用中不会留下任何裕量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、  

    我是支持 UCC5320系列的应用工程师、可以帮您解决问题。

    您能给我发送 SiCFET 的器件型号吗? 它们为什么需要如此快速地开关这些 FET?哪些逆变器应用需要这样做?

    如今、我们所有的隔离式栅极驱动器都具有100V/ns 的最小 CMTI 规格。  

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们只提到他们使用了 Rohm SiC FET、没有具体的器件型号。
    该应用是有源功率滤波器、这是一种逆变器、它将谐波电流注入电网以消除谐波电流(如-1A ++1A=0A)。
    我认为这有助于降低开关损耗。 开关速度如此快是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之所以要求提供 SiC FET 器件型号、是为了检查它们是否具有 V/ns 的最大 dV/dt 规格。
    如果 FET 只能处理100V/ns 或更低的最大值、我们的器件将适合此应用。

    此致、
    Mateo