This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:开关时间的定义

Guru**** 2927070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706216/hd3ss3411-definition-of-switching-time

器件型号:HD3SS3411

你(们)好

我只想确认数据表中列出的开关时间定义。 这是否意味着从 SEL 信号的上升/下降沿到输入信号切换到另一个输出端口所需的时间? 传播延迟也意味着信号在输入端口上出现、而信号在输出端口上出现之间的时间。 测试中的输出电容器负载是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyue、

    是开关时间定义为输出端口的 SEL LH 或 HL。

    是传播时间定义为输入端口到输出端口。  对于传播延迟测试、不存在集总电容或分立电容负载。  测试在传输线路环境中进行、以最好地模拟正常应用。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lee!

    请问开关时间是如何测试的? 测量开关时间时、输出是否也加载端接的传输线路?

    最棒的

    Jiyue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyue、

    开关时间通常在高速工作台上进行测量和表征。  输出负载是一条端接的传输线路。

    下面是一个典型设置

    设置一个输入=高电平、设置另一个输入=低电平

    开关"选择"引脚。

    监视器选择输入和器件输出转换以测量时间差。

    此致、

    Lee