This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707267/ds80pci102-ds80pci102

器件型号:DS80PCI102

您好!

我将使用上述转接驱动器来传输 PCIe 信号。 我能否获得帮助  、以了解如何在引脚模式下设计 EQA0、EQA1、EQB0、EQB1和 DEMA、DEMB 引脚。

我能否获得如何在引脚模式下设计 IC 的示例设计。

此致、

瑞典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swetha、

    用户指南中包含了 DS80PCI102的原理图。

    www.ti.com/.../ds80pci102evk

    对于 EQ 和 DEM、我建议在 PCIe Gen2或 Gen3应用中保持在以下范围内。

    EQ:数据表中的引脚设置(1级- 5级)

    DEM:将 DEM 保持在-3.5dB 或以下的引脚设置。  对于第3代中的大多数 PCIe 应用、最好使用0dB 设置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    感谢你的答复。
    我们的设计具有15英寸的固定迹线长度、基于我们在下面选择的设置:
    EQ:6级
    DEM:4级
    您是否仍会推荐 EQ:从 LEVEL1 - LEVEL5和 DEM:低于-3.5dB。

    此致、
    瑞典
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swetha、
    是、从两者的最小值开始。
    此致、
    Lee