This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102

Guru**** 2928440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707312/ds80pci102-ds80pci102

器件型号:DS80PCI102

对于同一个 IC、由于它是双通道、因此我们可以为 Gen2使用一个通道、为 Gen3 PCIe 信号使用另一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swetha、

    是的、通道是独立的。  一个可以以5Gbps 运行、另一个可以以8Gbps 运行、没有任何问题。

    此致、

    Lee