This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:转接驱动器设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707261/ds100kr800-redriver-setting

器件型号:DS100KR800

尊敬的先生:

 我们使用的是 DS100KR800、有两个问题。

1.我们不知道10G 模式和10G-KR 模式(引脚21)之间有何区别?

   请您帮助解释一下。

2、现在我们看到输出眼图具有如此多的抖动。

   你有什么建议吗? 我们可以做些什么来微调 EQ/DE/VOD?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一。  10G 模式使用包含限幅放大器的输出驱动器。  因此、即使输入振幅较小或较大、输出振幅也将始终等于 VOD 设置。

    10G-KR 模式使用线性输出驱动器-电压增益远接近1:1。  因此、输出振幅将与输入电压成正比。

    2。  默认 EQ 设置非常高。  我建议从最小 EQ 开始、DE = 0。  然后缓慢增大 EQ 值、以帮助在 KR800输出端实现良好的眼图张开度。

    均衡器调优后、您可以尝试将 DE 设置增大到-1.5或-3.5dB、以进一步帮助连接的下游接收器。   对于大多数应用、我建议将 DE 保持在或低于-3.5dB。

    此致、

    Lee