This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:UCC21222-Q1时基故障率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706326/ucc21222-q1-ucc21222-q1-fit-rate

器件型号:UCC21222-Q1

您好、支持团队、

我们的客户 在其设计中使用了 UCC21222-Q1、他们需要 FIT 率进行功能安全分析。 您能否提供 UCC21222QDRQ1的时基故障(FIT)?  

 FIT 估算器 没有 UCC21222QDRQ1的数据、请查找我们的数据。

例如  

非常感谢

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    感谢您的支持! UCC21222-Q1的时基故障率为每10^9个器件小时0.9。

    此致、
    将要执行的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    感谢您的回复。

    您是指 MTBF = 1x10^9?

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    表格如下:

    此致、

    将要执行的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    明白了、感谢您提供的信息