This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75452B:VCC 最小值条件

Guru**** 2541190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706722/sn75452b-vcc-min-condition

器件型号:SN75452B

您好!

我希望您在下面确认一下。

*您能否告诉我们 Vi (输入电压)的"最小"(绝对值和推荐值)电压 ?

 我还想确认下冲的定义。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    引脚上允许的最小电压为-0.3V、但建议将其保持在0V 或以上。 任何低于-0.3V 的电压和器件都可能损坏。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek-San、

    感谢你的答复。
    明白

    此致、