This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:UCC21520封装尺寸

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706650/ucc21520-q1-ucc21520-package-dimensions

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21520

大家好、

在 UCC21520的数据表中、我想知道红色框中内容的含义、如下所示。 非常感谢!

此致!

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    这些是有关封装机械尺寸标注的注释。

    我已要求我的同事帮助您准确了解他们所说的内容。  他将于周一、达拉斯时间回到您的家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Don。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    您所指的符号是"几何尺寸标注和公差"或"GD&T "、与 B 和 C 定义的虚拟理想平面相比、它基本上是引脚位置的容差、允许根据正确的(机械装配)功能进行可重复制造。

    建议的封装考虑了这一点、可以按原样使用。 有关更多详细信息、请访问以下两个资源:

    定义:
    wikipedia.org/.../Geometric_dimensioning_and_tolerancing

    基础和示例、本视频还讨论了为什么使用此符号而不是坐标来定位特征:
    www.gdandtbasics.com/.../

    此致、
    将要执行的操作