This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:VCM 范围

Guru**** 2536380 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707202/sn65lvds4-vcm-range

器件型号:SN65LVDS4

您好!

我知道 LVDS 的标准 VCM 为1.2V。  但是、我的驱动器的输出 VCM 规格最小为0.8V。  我使用 的是 VCC=1.8V 的 SN65LVDS4。   SN65LVDS4是否会使用该低 VCM 正确恢复输入?  请注意、我将该器件用作48MHz 时钟的差动至 SE 转换器。

谢谢、

Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的;SN65LVDS4将能够正确处理0.8V 的输入共模。

    此致、
    相位