This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:模式类型、MDI 端接、RJ45连接器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706899/dp83867is-mode-type-termination-on-mdi-rj45-connectors

器件型号:DP83867IS

您好!

  •  DP83867IS 是否是电压模式类型的 phy?
  • 它是否在 MDI 引脚上集成了50欧姆串联端接? 答案的类似帖子。
  • 在 SNLU209的示例原理图中、使用了不带集成磁性元件的 RJ45连接器。 TI 是否可以为 DP83867IS phy 器件推荐任何具有集成磁性元件的 RJ45连接器? 例如、Pulse JK0654219NL? 具有一个可能的连接器的类似接线柱

谢谢、BR Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    DP83867IS 是一款电压模式驱动器。
    它在 MDI 上集成了串联端接。
    只要 PHY 侧的中心抽头不短接在一起、任何经 IEEE802.3认可的磁性元件就可以与867配合使用。
    对于4个通道、中心抽头必须彼此隔离。 脉冲 JK0654219NL 就足够了。