This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:在 OUTA 和 VSSA、OUTB 和 VSSB 之间添加外部二极管

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706649/ucc21520-to-add-external-diode-between-outa-and-vssa-outb-and-vssb

器件型号:UCC21520

您好、专家、

为了更好地钳位负电压、我们建议设计人员在 OUTA 和 VSSA、OUTB 和 VSSB 之间添加散射二极管。

请咨询我们的参考设计是否也采用了这种用法。

并对该问题进行评论。

此致、

黎家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的提问。 我已要求我的同事对此发表评论。 他将于周一、达拉斯时间回到您的家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    很少需要在输出和 VSS 之间添加肖特基钳位来钳制输出上的欠压、因为栅极驱动器输出 MOSFET 通常会通过固有二极管钳制欠压。 在极少数情况下或高噪声环境中、肖特基钳位有助于保护栅极驱动器免受极端欠压事件的影响。

    如果设计人员的电路板有空间、建议为肖特基钳位放置焊盘不会有任何影响。 但是、应首先在不安装钳位的情况下测试该设计、以确保不会为系统带来不必要的成本优势。

    我们的参考设计在输出上没有肖特基钳位、因为我们经过精心规划、可将驱动器输出上的欠压条件保持在足够低的水平、从而使肖特基钳位不起作用。

    此致、