This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:SigCon 连接 USB

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707087/ds250df410evm-sigcon-connectivity-usb

器件型号:DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的 Michael:

是否可以获得有关如何设置 USB2ANY 接口的说明副本。 我也会收到"no USB2ANY detected (未检测到 USB2ANY)"消息。 我有 DS250DF410EVM、在本例中、通过连接 USB 电缆、绿色 LED 灯保持常亮。 感谢您在这方面提供的任何帮助。

因此、

Fabio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、
    请注意以下链接。 您可以安装 USB2ANY 软件、然后初始化 DS250DF410EVM MSP430器件。 完成此操作后、DS250DF410EVM 将被识别。
    www.ti.com/.../USB2ANY
    此致、Nasser