Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS125BR820, DS280MB810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF1610 主题中讨论的其他器件: DS125BR820、 DS280MB810
您好、TI、
下面我将回答有关 DS125DF1610的问题。
我的客户将按以下块构建 OLT 系统。 它们将构建在100G 卡和交换机 Card1/2以下。 他们的关注点是现有的10G 卡、该卡内部没有重定时器。
问题。
1. 10G 卡是否存在10G-KR 流量问题?
2. 10G PHY 与主交换机上只有1个重定时器的主交换机之间的10G KR 自动协商是否存在问题? 这需要在10G 卡上完成初始化。
请告诉我数据表中"非阻塞"的确切含义、如下所示。
'每个四通道都有一个4x4非阻塞模拟交叉点开关'
此致、
Shaka