This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LLS:失真校正

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821LLS, ISO7821LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706896/iso7821lls-distortion-correction

器件型号:ISO7821LLS
主题中讨论的其他器件: ISO7821LL

您好!

我希望您在下面确认一下。

*我想确保具有 ISO7821LLS 的失真校正函数的详细信息。

从方框图的角度来看、我了解到 ISO7821LLS 和 ISO7821LL 的区别如下。

 - ISO7821LLS 具有"失真校正"功能。

根据 ISO7821LLS 的数据表、 当  此器   件空闲更改为活动状态时、由于此功能、LVDS 输入数据不会立即输出。

 另一方面、ISO7821LL 没有"失真校正"功能。

因此、我了解 LVDS 输入数据将立即输出、即使该器件处于空闲状态。

 问题是

请告诉我为什么只有 ISO7821LLS 具有"失真校正"功能?

我了解 LVDS 需要直流平衡。 那么、为什么只有 LLS 具有该校准功能。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuuichi、

    并非所有具有 LVDS 的系统都需要直流平衡、因此存在没有失真校正的器件。 通常、只有那些在差分信号线路中使用交流耦合的器件才需要进行直流平衡。 以下链接文档的第32至34页提供了一些有关 LVDS 直流平衡和交流耦合的良好信息。

    www.ti.com/.../snla187.pdf

    尊敬的、
    卢卡斯