This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83显示问题。

Guru**** 2553610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706714/sn65dsi83-sn65dsi83-display-issue

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

尊敬的 TI 团队:

在 SN65DSI83的设计和测试过程中、我们遇到了以下问题。

7英寸面板:1024x600 LVDS

10英寸面板:1280x800 LVDS

问题

屏幕如下图所示断开。

问题 

LVDS 分辨率是否由 MIPI DSI 分辨率确定?

2. SN65DSI83分辨率设置是否根据 MIPI DSI 分辨率发生变化?

3.您能告诉我10英寸1024 * 800面板数据吗? 我将附加面板数据表。

e2e.ti.com/.../10.1inch_2D00_lcd_2D00_CT_2D00_T101QIH_2D00_11-spec-2017-09-11-updated.pdf



谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    该面板数据表不完整、缺少像素映射格式和消隐信息等大量重要信息。 获得更完整的数据表后、请使用 DSI 调谐器配置 CSR 设置、并确保遵循 SN65DSI83数据表中指定的初始化序列。

    此致、
    I.K.