This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:它是否可以使用 USB2.0电路保护?

Guru**** 2822375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706933/tpd4eusb30-can-it-use-usb2-0-circuit-protection

器件型号:TPD4EUSB30

您好!

我对 TPD4EUSB30有两个问题。请帮助解决、

是否可以使用 USB2.0电路保护?

2.d2+(pin4)和 d2-(pin5) swap,it‘s Mean D2+(PIN4) link USB TX0-、D2-(PIN5) link USBTX0+、它可以吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、这可用于 USB2.0保护、您可以交换 D+和 D-引脚、这是对每个信号通道的相同保护。
    此致、
    Cameron