This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS881:Rex 引脚

Guru**** 2927510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705984/sn65hvs881-rex-pins

器件型号:SN65HVS881

您好!

根据数据表、在具有两个并行输入的2类开关应用中、其中一个 Rex 引脚应连接到 LED、另一个应连接到 GND、为什么不能将其保持未连接状态?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    RE 引脚为电流提供部分接地路径、因此必须进行连接。 通常、这会流经与开关相关的指示灯 LED。 由于一个2类开关使用了两个输入引脚、因此仅使用1个 LED、但第二个 RE 引脚仍需要接地路径。

    此致、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这是否会与此相矛盾?

    https://e2e.ti.com/support/interface/other-interface/f/146/t/684200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。  现在他们应该同意并正确。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    感谢您对此进行澄清。