This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:使用中 ULN2003A 损坏

Guru**** 2932140 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706807/uln2003a-uln2003a-damage-in-usage

器件型号:ULN2003A

这是 ULN2003A 中的一个故障问题、ULN2003 已用于许多项目的类似设计、但故障发生在3个原型板中、总共有10个原型板。

在过去的使用中、c 引脚全部以15V 电压上拉、上拉电阻器大于1k Ω、但在 本设计中、5C 和6C 均以5V 电压上拉、而1C~4C 为

使用15V 上拉。  COM 引脚直接连接15V 电压、无需任何电阻器。

3个 ULN2003A 芯   片在不同的3个原型板中损坏、但在用新芯片替换损坏的芯片后、故障不再发生。

这些 芯片的生产日期代码 为76C2XSK、本地 CQE 已检查 具有相同生产日期代码的产品是否存在类似故障。

本地团队 建议 在 COM 引脚 和15V 之间添加1k Ω 电阻器。

对于根本原因、您能否提供评论或分析?

谢谢。

下表 是良好芯片和损坏芯片之间的引脚阻抗比较。

引脚# 良好的芯片/欧姆 故障芯片1/欧姆 故障芯片2/欧姆 故障芯片3/欧姆
1 12K 28公里 12K 4K
2. 12K 28公里 12K 4K
3. 12K 28公里 12K 4K
4. 12K 25K 9K 4K
5. 12K 28公里 12K 4K
6. 12K 28公里 10k 4K
7. 12K 16K 12个月 9K
8.        
9. 4K 无限    
10. 10m 16K 30 12.
11. 10m 16K 20. 无限
12. 10m 16K 3米 无限
13. 10m 16K 20. 无限
14. 10m 3米 3米 3米
15. 10m 3米 3米 3米
16. 10m 3米 3米 3米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您能帮助描述器件的故障行为吗? 某些输出是否停止工作、或者是否完全没有响应? 此外、在发生故障之前对器件执行什么测试? 它是否会立即或随着时间的推移而失败?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius