This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:数据传输路径

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706890/tps65982-data-transmitting-path

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TUSB564

各位专家、您好!

当器件连接到 Type-C 端口时、CC1和 CC2可以区分电缆方向。 我们怎么知道 Tx1+、Tx1-、Rx1+Rx1-或  Tx2+、Tx2-、RX2+Rx2-正在传输数据? 原因我们尝试测量信号、但不知道要检查哪个引脚。

谢谢

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    在 CC 消息中、PD 控制器将确定是否正在使用 TX/RX、因为这两个器件将讨论其功能。 然后、TPS65982可以通过 GPIO 控制外部超高速多路复用器、例如 TUSB564。 您可以在数据状态寄存器中读回 TPS65982上的这些信息。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric