This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:半双工模式

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705954/dp83848c-half-duplex-mode

器件型号:DP83848C

我将 TI 的以太网 PHY DP83848CVV 与 ST 微控制器结合使用。 PHY 在以下情况下工作正常

  1. 100Mbps +全双工模式+自动协商禁用
  2. 10Mbps +全双工模式+自动协商禁用。

为了澄清这一点、我附上 PHY 电路图的快照。

但是、当我们将其双工模式从全双工模式更改为半双工模式时、它将停止工作。

 

请建议我们如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    当您说它停止工作时?

    A. PHY 未连接或
    b. PHY 正在连接,但没有数据传输发生?




    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    PHY 正在连接、但未进行数据传输

    此致、
    Himanshu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您能否检查您遇到问题的方向? 传输或接收?

    对于半双工、还需要将 COL 和 CRS 与 MAC 连接。 您是否连接过它们?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!
    感谢您的宝贵建议。 我们的原理图中未连接 COL 和 CRS。 连接后、它开始工作。

    此致、
    Himanshu