This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:TPS2561QDRCRQ1

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704795/tps2561-tps2561qdrcrq1

器件型号:TPS2561

您好!

对于 TPS2561QDRCRQ1、您能否帮助告知以下内部 MOSFET 上是否有体二极管?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ikon、

    您可以将其视为无体二极管、因为 FET 实际上是背靠背 FET、这两个背靠背 FET 都具有体二极管。

    如果您认为我已解决了您的问题、请帮助点击"这解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这意味着电流感测前 OUT1有两个背靠背 MOSFET、而电流感测前 OUT2有两个背靠背 MOSFET?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ikon、

    电流感应之前的两个 FET 都是背靠背 FET。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ikon、

    还有其他问题吗? 否则、我将关闭此线程。
    如果您认为我已解决了您的问题、请帮助点击"这解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Bob