This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:ILIM 引脚输出电压

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706343/tps25221-ilim-pin-output-voltage

器件型号:TPS25221

大家好、

ILIM 引脚的输出电压是多少? 该电压根据 RILIM?

我想了解确切的电压以准确计算 RILIM 上的功耗。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、北井高桥、

    它是400mV。 该电压不会随着 RLIM 的变化而变化。

    此致、
    Bob