This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:DS90C387A

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, DS90CF388A, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705551/ds90c387a-ds90c387a

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: DS90CF388ATFP401A

您好!

DS90C387A 支持1920x1080 P @ 60Hzs 分辨率?

 

提前感谢。

此致、

Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jain、
    请参阅387A D/S、总数据吞吐量高达5.7Gbps、可满足1920x1080@60fps 数据带宽请求、 但是、您应该检查与 C387a 连接的器件、它们在连接时是否匹配、因为387A 可提供双像素数据输入(RGB 48引脚)和8通道 LVDS 输出以及2个时钟通道。


    DS90C387A/DS90CF388A 发送器/接收器对为
    旨在支持之间的双像素数据传输
    高达 QXGA 分辨率的主机和平板显示器。 。
    发送器可转换的48位(双像素24位颜色)
    CMOS/TTL 数据和3个控制位集成到8 LVDS (低压
    差分信号传输)数据流。 最大双通道
    像素速率为112MHz、LVDS 数据线速率为784Mbps、
    总吞吐量为5.7Gbps (714兆字节/
    秒)。


    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。

    我们将 TFP401A 与 DS90C387A 搭配使用、并随附原理图供您参考。  

    正如您所说的、它支持1920x1080 @ 60Hzs 时、该分辨率下的时钟速率将 为124.41Mhz、但 DS90C387A 仅支持112Mhz、这是怎么可能的?

    当我使用上述解决方案驱动此屏幕时、我们能够在屏幕的顶部边缘看到一些主机。

    此致、

    Amit Jain

    e2e.ti.com/.../15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该检查处理器和 DS90C387a 之间的 I/f、它是否使用双像素模式? 如果是、由于具有双路 RGB888和8对 LVDS 输出、它可以支持1920x1080@60Hz 模式。 如果您仅使用单像素模式、正如您提到的、像素时钟仅为112M、无法支持1920x1080@60fps。


    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的反馈。

    您是否有机会查看上一帖子中附加的原理图? 如果不是、您可以为我们回顾一下吗?

    提前感谢。

    此致、

    Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好 是可以接受的。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的所有支持。

    此致、

    Amit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎你、Jain。

    祝你度过美好的一天!

    此致、
    Steven