This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515A 以两种不同的频率运行

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706304/pca9515a-pca9515a-running-with-two-different-frequency

器件型号:PCA9515A

我的客户希望在其设计中使用 PCA9515A、他们对这种说法感到困惑。 您能否解释一下如何通过隔离实现400kHz 主运行频率和100KHz 从运行频率? 您可以提供任何参考电路吗?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    在总线上通信的器件需要以相同的频率运行。 数据表中的示例只是说、如果某些器件无法在更高的频率下运行、它们可以组合在一起、 然后、如果它们是"隔离的"(这意味着它们的信号路径是高阻抗的、从而有效地断开这些较慢的从器件)、则其余的高速节点将能够相互通信。

    我希望这是有道理的;如果您有疑问、请告诉我。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。 现在已经很清楚了。

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao