This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822HRHBT 与 DP83822HFRBHT 的对比是否下降?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706475/dp83822h-dp83822hrhbt-vs-dp83822hfrbht-drop-in

器件型号:DP83822H

团队、  

我的客户 在短时间内需要 DP83822HRHBT、但他们无法获取。 但是、DP83822HFRBHT 器件有库存、似乎只是增加了对光纤信令的支持。  该器件是否会放弃提供100Base-T 自举设置?  我们是否需要考虑任何软件依赖性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    是的、这些是 P2P 封装变容。 请查看设计中使用的两个器件的自举选项、以及是否需要在这两个器件之间进行任何更改。

    这些器件的寄存器配置相同。

    此致、
    GET