This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:了解如何使用此评估板来测试支持100Base-T1的器件

Guru**** 2929550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706092/dp83tc811sevm-understanding-the-use-of-this-evaluation-board-to-test-a-device-which-is-100base-t1-capable

器件型号:DP83TC811SEVM

您好!

我有几个问题、希望我能找到答案、因为我目前正在致力于一个涉及测试支持上述以太网标准的器件的项目。  

我有一个"支持100Base-T1 "的以太网器件、需要对其进行测试。 该器件具有自己的 PHY 收发器和 MDI 连接器。 此器件连接到"MII Station"、后者又连接到 PC。

扫描互联网几小时后、我发现这款符合 IEEE 802.3bw 标准的产品。 我不确定这是否是我要找的东西。 根据我所知、媒体独立接口(MII)将数据从 MAC 中继到 PHY、然后通过双绞线电缆进行传输。 但是、我的器件上已经有一个 PHY 收发器。

这是我可以用作"MII 站"的东西吗?它可以将信息中继到我在 PHY 收发器上连接的设备,我是否也可以将该站连接到 PCB?

谢谢你。

此致

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    我对你刚才的解释并不十分清楚。 但是、如果要将数据从 PC 传输到 DUT、可以查看以下 EVM。 它提供从标准以太网到100Base-T1的介质转换器功能。 您可以将 PC 以太网端口连接到 EVM 的 RJ45、另一侧可以使用2线电缆连接到 DUT。

    www.ti.com/.../snlu231.pdf

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    很抱歉、我对我所需的内容不是很清楚。 让我简要介绍一下我需要帮助理解的部分设置的外观。

    这就是 y 设置的一部分看起来的样子= PC <->MII Station [媒体独立接口]<->100BaseT1功能设备[DUT]

     DUT 上有自己的 PHY 收发器。 我正在尝试了解什么是 MII Station。 这是一个评估板吗?我们正在讨论的评估板是什么,也可能是其他的评估板吗?

    非常感谢您对这方面的见解。

    谢谢、此致

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MII Station 不是我们知道的行业标准术语。 您需要联系您各自的 MII 工作站提供商以了解接口并了解您的需求。

    此致、
    GET