This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:ESD 信息

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: GD75232, TRS3243E, TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705451/gd75232-esd-information

器件型号:GD75232
主题中讨论的其他器件: TRS3243ETRS3243

尊敬的先生:

请提供 GD75232 TSSOP (PW) ESD 信息吗?

ESD HBM

ESD MM

ESD CDM

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK、

    我们将对此进行检查、并在本周晚些时候返回给您。 鉴于此器件的使用寿命、可能无法跟踪信息。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK、

    遗憾的是、我无法找到有关该器件 ESD 抗扰度的一致数据。 不过、该器件似乎并非针对高 ESD 额定值而设计、因此如果这是您的应用中的一个问题、我建议查看更现代的收发器(数据表中包含 ESD 额定值)、例如 TRS3243或 TRS3243E。

    最大